This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2662:LM2662在逆变器模式下的精度

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772218/lm2662-accuracy-of-lm2662-in-inverter-mode

器件型号:LM2662

大家好、

我在其中一个应用中使用 LM2662M 将+5V 转换为-5V。 为了进行测试、我必须计算输出电压的精度。 但在组件的数据表中没有定义任何与精度相关的内容。

是否有任何方法可以计算输出电压的精度?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    感谢您的关注。 有关 Vout 变化与 Vin、温度和负载的关系、请参阅图3至6。 输出电压可通过输出源电阻和负载电流进行计算、这基本上提供了输入的内部压降。 即 Vout =-(Vin - Iout x Ro),其中 Ro 是输出源电阻。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi