This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085:最大输出电流和效率行为

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772388/tps61085-max-output-current-and-efficiency-behaviour

器件型号:TPS61085

您好!

我的客户目前正在使用 TPS61085进行设计、希望了解当他们将输出设置为6V、输入设置为3.7V 时、最大输出电流和效率将是如何变化的。

 他们 在数据表中未找到此数据/图形。 您能帮助您了解这些信息吗?

此致、

Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stani、

    最大输出电流和效率与客户选择的开关频率相关。 最大输出电流可通过 Vin*ILIM*effi/Vo 进行估算。 假设 Fsw 为1.2MHz、ILIM 为2A、effi 为0.82。 平均输入电流为 ILIM/1.2=1.67A。 最大输出电流为3.7*1.67*0.82/6=0.84A。 如果 fsw 为650kHz、则效率更高、最大输出电流将会稍高一些。
    客户是否已经很好地设计了原理图? 他们可以使用 WEBENCH 来仿真效率曲线。