请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61085 您好!
我的客户目前正在使用 TPS61085进行设计、希望了解当他们将输出设置为6V、输入设置为3.7V 时、最大输出电流和效率将是如何变化的。
他们 在数据表中未找到此数据/图形。 您能帮助您了解这些信息吗?
此致、
Stani
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.