请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122-Q1 主题中讨论的其他器件: LM5122EVM-2PH
我使用 LM5122-Q1生成12V 至48V、最大1.5A 输出直流/直流、现在我有以下两个问题:
调试期间、发现电路板未连接到负载时可以正常启动、然后负载可以正常工作。 然而、当电路板在负载连接后启动时、它无法正常启动、并且输出将限制在大约32V。这是什么原因?
图1显示了由无负载高和低 MOS 晶体管驱动的 LM5122EVM-2PH 的波形。 图2显示了我的板无负载的波形。 这种差异是否是一个问题? 如何改进它?
我期待你的答复,并祝你生活愉快!