This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:LM5122-Q1在连接到负载时无法正常启动

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122-Q1, LM5122EVM-2PH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772268/lm5122-q1-lm5122-q1-does-not-start-properly-when-connected-to-load

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5122EVM-2PH

我使用 LM5122-Q1生成12V 至48V、最大1.5A 输出直流/直流、现在我有以下两个问题:
调试期间、发现电路板未连接到负载时可以正常启动、然后负载可以正常工作。 然而、当电路板在负载连接后启动时、它无法正常启动、并且输出将限制在大约32V。这是什么原因?
图1显示了由无负载高和低 MOS 晶体管驱动的 LM5122EVM-2PH 的波形。 图2显示了我的板无负载的波形。 这种差异是否是一个问题? 如何改进它?
我期待你的答复,并祝你生活愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    谢谢。 正如我对您的另一篇帖子所作的回复、您需要通过移除 Q3、Q4和 U2来完全断开第二相。 请参阅该帖子、祝您好运。

    如果您仍遇到问题、请告知我们。

    此致、
    应用工程学 Yohao Xi