This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:Webench 导出

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167839/tps53667-webench-exporting

器件型号:TPS53667

大家好、  

我尝试将我在 webence 中制作的设计导出到 OrCAD、但它总是失败->  

https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/1?VinMin=3&VinMax=3.45&O1V=1.8&O1I=1&base_pn=TPS62088&AppType=None&Flavor=None&op_TA=85&origin=pf_panel〈_chosen=en-US&optfactor=3&Topology=Buck&flavor=None&VoltageOption=None

 有什么方法可以做到这一点吗?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    我看到器件型号 为 TPS628437YKAR、而不是 TPS53667。 您可以确认吗?

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    我将把这个线程重新分配给 BSR-LV、BSR-LV 是处理  TPS628437YKAR 的产品线。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    请在 WEBENCH 上使用"设计"选项共享设计链接。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、  

    以下是链接:  

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提醒一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    很抱歉耽误你的时间。 我们将对此进行研究。 我们很快会回来。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    WEBENCH Cadence OrCAD 导出通常具有 Cadence OrCAD 的原理图文件和 PCB 板文件。  对于 TPS53667、此器件已启用原理图导出、且尚未启用 PCB 板导出。

    但是、webench 上当前显示的"提交错误"消息是 OrCAD 原理图导出的一个常见问题 、在大多数器件上都可以看到该问题。 这个问题似乎很棘手。 我们仍然无法找到其背后的确切原因。 我们的专家正在进行这方面的工作。  我们期望 找到解决方案会有延迟。 我们将在解决问题后通知您。 请注意、这可能需要比预期更长的时间。 感谢您的耐心等待。  

    此致、
    Praveen