This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP877451Q1EVM:UK 符合性声明/UKCA

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167877/lp877451q1evm-uk-declaration-of-conformity-ukca

器件型号:LP877451Q1EVM

你(们)好

我们在您的网站(https://www.ti.com/lit/cr/sszqpe3/sszqpe3.pdf?ts=1667482378189&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DLP877451Q1EVM%2526nr%253D10)上找到了该产品的 EU 符合性声明、

但我们无法找到 UKCA/UK 符合性声明。

此产品是否还不是 UKCA?

联合王国国际会计师协会自2023年1月1日起对英国是强制性的。

请提供建议。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我已将此问题转交有关人士作答。 因此、一旦我得到答案、我就会返回给您。  

    BR、

    Ishtiaque Panhwar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    到2023年1月1日、将接受向英国发货的欧盟 CE 文档。 但是、在2023年开始后将提供 UKCA 标记和适用的文档。 在这个过程中、工作在内部进行。  

    此致。

    Ishtiaque Panhwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否说 TI 尚未开始将 UKCA 应用到他们的电路板上、即他们仍然只使用 CE 制造电路板? 这意味着、当我们订购产品时、这些产品仍然只是 CE?



    TI 将从哪个点开始将 UKCA 应用到他们的评估板上、请这么做?

    我们作为分销商从 TI 购买的股票怎么样?

    此外、何时提供英国符合性声明?

    在哪里可以找到英国的符合性声明? 它们是否会像《欧盟合规声明》一样位于 TI 网站上?

    提前感谢您的进一步说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的提问。

    这一问题正在内部讨论。 我们将在得到完全澄清后再就此向您提出建议。  

    此致、

    Ishtiaque Panhwar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将等待您的回复。