This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62743:TPS62743电源选择与 EVM 不同。

Guru**** 2557800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62743, TPS62746, TPS62748, TPS62770, TPS62808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772390/tps62743-tps62743-power-select-different-from-the-evm

器件型号:TPS62743
主题中讨论的其他器件: TPS62746TPS62748TPS62770TPS62808

您好!

对低功耗电池设计的1.8V 电压感兴趣、但我有点困惑。

如果我查看 TPS62743的数据表并查看表1、我会看到我可以通过将引脚设置为 Vsel (2、1、0)=(0 1 0)来选择1.8V。

但是、如果我查看相关 EVM 的文档、我会得到另一个答案。 根据2.1节、如果我选择 Vsel (2、1、0)至(0 1 0)、我将获得2.8V 的电压。

我假设这是一个拼写错误、但我想在购买 EVM 之前将其清除。

谢谢、

Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    是的、EVM 文档在该第三行中有一个拼写错误-它应该是1.8V 输出电压。

    此外、负载开关或输入电压开关在您的应用中是否有用? TPS62746和 TPS62748包含这些器件并提供1.8V 的输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好主意。 TPS62748看起来相当不错。

    谢谢、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您可以使用负载开关。 如果您还需要升压、请查看 TPS62770。

    如果您需要更小的尺寸或更高的输出电流、我们还提供了 TPS62808。