This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10503:数据表冲突

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ10503, LMZ10503EXT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168701/lmz10503-data-sheet-conflict

器件型号:LMZ10503

各位专家:

我们的客户正在比较 LMZ10503LMZ10503EXT 的数据表。  在这两个数据表中、第10.3节给出了基于相同要求的热计算示例、即 Vin=5V、Tamb=85C、且负载输出= 3A。  读取器通过图7来找到 PIC_LOSS 的值。  图7在两个数据表中是相同的。

然而、在两个数据表上、在第10.3节的示例计算中用于 PIC_Loss 的值是不同的。  对于 LMZ10503数据表、它显示为0.56W、而对于 LMZ10503EXT、它显示为1.36W (尽管图7仅具有高达1.0W 的刻度)。  

客户表示可能有两种解释;

1 LMZ10503EXT 数据表中的图7使用了错误的图。  即 LMZ10503图是错误重复的

2这两个器件具有相同的热性能、误差在示例计算中显示的 PIC_Loss 值中。

您能否澄清在相同条件下运行时、两个器件的 PIC_Loss 是否不同。

客户询问是因为由于   库存短缺、他计划将 LMZ10503EXT 替换为 LMZ10503、但他需要确保 LMZ10503页面上的 LMZ10503EXT  是直接替换器件的声明是正确的。

谢谢、此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    感谢您指出这一点。 我将在内部提供该信息、以便我们能够更正数据表。 两个器件具有相同的 P_IC_LOSS 和热性能。  LMZ10503EXT 数据表的第10.3节中的 P_IC_LOSS 似乎存在错误。  

    此致、

    瓦伦