This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62806:VSEL 电阻器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166874/tps62806-vsel-resistor

器件型号:TPS62806

大家好、

对于 TPS62806、对于0.6V 输出电压的 VSEL 电阻器、客户  在其 AVL 中仅获得56k Ω 1%电阻器、而在我们的数据表中、0.6V 输出电压为56.2k Ω 1%、他们想检查是否可以使用该电阻器56k Ω 1%电阻器?  

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我希望使用56k Ω 电阻器时的输出电压大约为0.58-0.59V。 如果客户可以接受、我在使用时没有发现任何其他问题。  

    Rvsel 仅用于设置输出电压。 我们建议使用精度为1%的 E96串联电阻器、并从表6-2中选择电阻器值以设置所需的输出电压。  

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    当我们通过电子邮件讨论这一点时、我将在这里关闭此主题。 如果有任何未解决的问题、请随时在下方发表评论或发送电子邮件给我。  

    非常感谢!

    此致

    Sneha