This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:底部标记偏离中心或偏离中心

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168520/lmr62014-bottom-marking-off-center-or-shifted

器件型号:LMR62014

尊敬的 TI 专家:

我想了解在打印该部件 LMR62014XMF/NOPB 底部和顶部标记时的不一致之处。

正如您在图片中看到的、一个偏移左侧、另一个偏移稍高。

我想知道这是否可以、我经常注意到所有其他 TI 器件的情况。  标记漂移是否有任何必需的容差、或者与此类情况相关的任何检查指南是否可以判断何时通过或失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reyes、

    图片中显示的班次在允许的范围内。 通过初步检查、对于 SOT-23封装、标记位置的容差是松散的。 只要标记在封装边界内、就会被接受。  

    此致

    Lei