This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:执行固件失败-器件未确认。

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772370/bq34z100-g1-failed-to-execute-firmware---no-acknowledge-from-device

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100EVMBQSTUDIO

大家好、我目前正在努力 使用 bq34z100EVM 设置 BQ34Z100-G1、因此我遵循此文档"SLUU904A"

首先、由于 这个线程、我得到了一个校准误差、我修复了这个误差。

但现在在第3.5节中,我可以对此处找到的 BQ 固件进行编程: SLUC580 ,但当我单击“Execute FW”(执行固件)时,我会收到以下消息:“Failed to execute Firmware - No acknowledge from device”(无法执行固件-无法从设备确认)。

此致、C.Cabantous

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cabantous、

    当您使用 bqStudio 对器件进行编程时、它将在写入后自动执行固件。 在标题为"仪表盘"的左侧面板中、如果固件正在执行、您应该会看到彩色图标、前提是启用了仪表盘自动恢复(仪表板顶部的绿色/红色栏-单击它以更改状态-确保它为绿色)。

    如果在左侧仪表板上看不到彩色图标、请从地址0xAA 和0x16处的器件读取。 如果您在0xAA 处有响应、则器件正在执行固件。 如果您在0x16处有响应、则器件当前未执行固件、应重新编程、因为编程期间很可能会出现错误。

    您还可以使用示波器测试 TS 引脚以查找脉冲-器件处于正常模式时、每1秒会看到一次脉冲;器件处于睡眠模式时、每20秒会看到一次脉冲。

    此致、
    Bryan Kahler