This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518HV-Q1:TPS92518HV-Q1工作温度高

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518HV-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772307/tps92518hv-q1-tps92518hv-q1-operating-temperature-is-high

器件型号:TPS92518HV-Q1

在使用 TPS92518HV-Q1期间、测得 IC 的温度较高。 我认为这是不正常的。 请给出指示。
详情如下:

设计参数

输入电压:48V
电压:0-37.6V
ILED:0.7A
Fsw = 300kHz
△L-PP = 40%

2.硬件原理图、印刷电路板:

e2e.ti.com/.../PCB-_2D00_-P18_2D00_027-Adaptive-Driving-Beam_5F00_POWER-BOARD_5F00_Benjamin-Zhang_5F00_181120.pdf

e2e.ti.com/.../SCH-_2D00_-P18_2D00_027-Adaptive-Driving-Beam_5F00_POWER-BOARD_5F00_Benjamin-Zhang_5F00_181120.pdf

3.软件配置如下:

(I、2通道输出为702mA、IL-PP:276mA 约为39%)
LED1_PKTH_DAC = 0x91
LED1_TOFF_DAC = 0x35
LED1_MAXOFF_DAC = 0x80

LED1_PKTH_DAC = 0x8F
LED1_TOFF_DAC = 0x35
LED1_MAXOFF_DAC = 0x80

现象:

电路工作稳定、效率约为94%、但 IC 的温度有点高。 我使用 SPI 读取 VTHERM 寄存器的值为 B3、示波器测量的工作频率为335K。
之后、我修改了寄存器的值、以便在输出电流恒定时增加 IL-PP、并测量 IC 的温度、并发现以下定律:电感纹波 IL-PP 越小、IC 的温度就越高; 工作频率越高、IC 温度越高;
我认为 TPS92518HV-Q1只是电路中的控制器。 它不包含 MOS。 正常运行期间、温度不应太高。
我想问这种现象是否正常?
如果不正常、是硬件问题还是寄存器配置不合适?
您能为我的寄存器的配置提出一些建议吗?
我希望得到您的答案。 祝您生活愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    导致发热的可能是 IC 栅极驱动器。 IC 从 Vin 生成栅极驱动电压、在本例中为48V、以线性方式连接到 VCC。 因此、该部件能够通过外露焊盘散热。 您可以尝试使用更低的 Qgate MOSFET 来查看是否有改进、您将知道导致温度上升的原因。

    此致、