在使用 TPS92518HV-Q1期间、测得 IC 的温度较高。 我认为这是不正常的。 请给出指示。
详情如下:
设计参数
输入电压:48V
电压:0-37.6V
ILED:0.7A
Fsw = 300kHz
△L-PP = 40%
2.硬件原理图、印刷电路板:
3.软件配置如下:
(I、2通道输出为702mA、IL-PP:276mA 约为39%)
LED1_PKTH_DAC = 0x91
LED1_TOFF_DAC = 0x35
LED1_MAXOFF_DAC = 0x80
LED1_PKTH_DAC = 0x8F
LED1_TOFF_DAC = 0x35
LED1_MAXOFF_DAC = 0x80
现象:
电路工作稳定、效率约为94%、但 IC 的温度有点高。 我使用 SPI 读取 VTHERM 寄存器的值为 B3、示波器测量的工作频率为335K。
之后、我修改了寄存器的值、以便在输出电流恒定时增加 IL-PP、并测量 IC 的温度、并发现以下定律:电感纹波 IL-PP 越小、IC 的温度就越高; 工作频率越高、IC 温度越高;
我认为 TPS92518HV-Q1只是电路中的控制器。 它不包含 MOS。 正常运行期间、温度不应太高。
我想问这种现象是否正常?
如果不正常、是硬件问题还是寄存器配置不合适?
您能为我的寄存器的配置提出一些建议吗?
我希望得到您的答案。 祝您生活愉快!