This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:负载模式

Guru**** 2545410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772147/bq27426-load-mode

器件型号:BQ27426

大家好、团队、

我想知道"恒定电流模型(负载模式=0)"和"恒定功率模型(负载模式=1)"之间的差异。

问题1.  对于负载模式0和负载模式1、是否有一些优点和缺点?

问题2. 为什么默认值为加载模式1?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nagata
    -不存在一种优势或劣势。 您只需要根据负载的性质进行设置。 如果您的负载既不是恒定电流、也不是恒定电流、请使用恒定电流模式
    缺省值为1,因为大多数用户用例都是恒定功率


    负载模式确定了在 rem 电容器仿真中使用的电流。

    谢谢
    Onyx