This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24266:您是否能帮助查看我们的预收费数据日志?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24266

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771683/bq24266-would-you-help-review-our-pre-charge-data-log

器件型号:BQ24266

你(们)好  

我已经对 BQ24266充电电压和电流进行了数据记录、预充电功能似乎不符合数据表中的充电曲线。 如果器件工作正常、您是否会帮助查看以下数据日志?

 Riset= 470欧姆。

系统关闭模式测试。

电压

AvgCurrent

0

0

0

0

0

0

0

0

2907

753)

2907

753)

2910.

65

2910.

65

2913.

585.

2913.

585.

2917.

534

2920.

493.

2922.

459.

2924.

431.

2926.

406.

2928.

386.

2930.

367.

2931.

352.

2933.

337.

2934.

324.

2935.

313.

2937.

301.

2937.

292.

2938.

283.

2940.

275.

2940.

268.

2941.

260

2942.

254.

2943.

247.

2944.

242.

2944.

236

2945.

232

2946.

227

2947.

218.

2947.

214.

2949.

210

2949.

207.

2950

203.

2950

199

2950

197

2952.

193.

2952.

191.

2952.

187.

2953.

184.

2953.

182.

2954.

179.

2954.

177.

2955.

175.

2955.

173.

2955.

170

2956.

169.

2957.

167.

2957.

165.

2957.

163.

2957.

161.

2958.

159.

2958.

158.

2958.

156.

2959.

154.

2959.

152.

2960

150

2960

149.

2961.

147.

2961.

146.

2961.

144.

2962.

143.

2962.

142.

2962.

141.

2962.

139.

2963.

139.

2963.

138.

2963.

136.

2964

135.

2964

134.

2964

133.

2965

132.

2965

131.

2965

130

2966

129.

2966

128

2966

127.

2966

126.

2967

125.

2967

125.

2967

124.

2967

123.

2968

122.

2968

121.

2968

121.

2968

120

2969

119

2969

117

2969

117

2970

117

2970

116

2970

115

2970

115

2970

114

2971.

113

2970

113

2971.

113

2971.

111.

2971.

111.

2971.

110

2972.

110

2972.

109.

2972.

109.

2973.

108.

2973.

108.

2973.

107.

2973.

107.

2973.

106.

2974.

106.

2974.

105.

2974.

104.

2975

104.

2975

103.

2975

103.

2975

102.

2975

102.

2976.

101.

2976.

101.

2976.

101.

2976.

100

2976.

100

2977

99

2977

99

2977

99

2977

98

2977

98

2978

98

2978

97

2978

97

2978

97

2978

96

2978

96

2979

95

2979

95

2979

95

2979

95

2979

95

2979

94

2979

94

2980

94

2980

93

2980

93

2980

93

2981.

93

2981.

92

2981.

92

2981.

91.

2981.

91.

2981.

91.

2982.

91.

2982.

90

2982.

90

2982.

90

2983.

89

2982.

90

2982.

89

2983.

89

2983.

89

2983.

89

2983.

88

2983.

88

2984.

88

2984.

88

2984.

87

2984.

87

2984.

87

2984.

87

2984.

87

2985.

87

2985.

86

2985.

86

2985.

86

2985.

86

2985.

85.

2986

85.

2986

85.

2986

85.

2986

85.

2986

85.

2986

85.

2986

85.

2986

85.

2987

85.

2987

85.

2987

85.

2987

85.

2987

85.

2988

85.

2988

85.

2988

85.

2988

85.

2988

81.

2988

81.

2989

81.

2989

81.

2989

81.

2989

81.

2989

81.

2989

80

2989

81.

2990

81.

2990

80

2990

80

2990

80

2990

80

2990

79

2990

79

2990

79

2991.

79

2991.

79

2991.

79

2991.

79

2991.

78

2991.

78

2992

78

2992

78

2992

78

2992

78

2992

77

2992

78

2992

77

2992

77

2993

77

2993

77

2992

77

2993

76.

2993

77

2993

76.

2994.

76.

2994.

76.

2994.

76.

2994.

76.

2994.

75

2994.

76.

2994.

75

2994.

75

2994.

75

2994.

75

2994.

75

2995

75

2995

75

2995

75

2995

75

2995

74.

2996

74.

2995

74.

2996

74.

2996

74.

2996

74.

2996

73.

2996

74.

2997

73.

2997

74.

2997

73.

2997

73.

2997

73.

2997

73.

2997

73.

2997

73.

2997

73.

2998

73.

2998

73.

2998

73.

2998

72.

2998

73.

2998

73.

2998

72.

2998

72.

2998

72.

2998

72.

2999

72.

2999

72.

2999

72.

2999

72.

2999

71.

2999

72.

3000

71.

3000

71.

3000

71.

3000

71.

3000

71.

3000

71.

3000

71.

3000

71.

3000

71.

3000

70

3000

71.

3001.

70

3001.

70

3001.

70

3001.

70

3001.

70

3001.

70

3001.

70

3002.

70

3002.

70

3002.

70

3002.

70

3002.

69

3002.

69

3002.

69

3002.

69

3002.

69

3003.

69

3003.

69

3003.

69

3003.

69

3003.

69

3003.

69

3003.

69

3003.

68

3004.

69

3003.

68

3004.

69

3004.

68

3004.

68

3004.

68

3004.

68

3004.

68

3005.

68

3004.

68

3005.

68

3005.

68

3005.

68

3005.

68

3005.

67

3005.

68

3005.

67

3006.

67

3005.

67

3006.

67

3006.

67

3006.

67

3006.

67

3006.

67

3006.

67

3007.

67

3006.

67

3006.

67

3007.

67

3007.

67

3007.

67

3007.

66

3007.

67

3007.

67

3007.

66

3007.

66

3008.

66

3008.

66

3008.

66

3008.

66

3008.

66

3008.

66

3008.

66

3008.

66

3008.

66

3008.

66

3009.

66

3008.

66

3009.

66

3009.

66

3009.

66

3009.

66

3009.

66

3010.

66

3010.

66

3010.

66

3009.

66

3010.

66

3010.

66

3010.

65

3010.

66

3010.

66

3010.

65

3010.

65

3010.

65

3010.

66

3010.

65

3010.

65

3011.

65

3011.

65

3011.

65

3011.

65

3012.

65

3011.

65

3012.

65

3011.

65

3011.

65

3012.

65

3012.

64

3012.

65

3012.

64

3012.

65

3013.

64

3012.

64

3012.

65

3012.

64

3013.

64

3013.

625.

3155.

1841

3167

1836.

3171.

1833.

3174

1830.

3177

1827.

3181

1824.

3183.

1822.

3186

1820.

3189

1817.

3194

1811.

3196

1809年

3198

1809年

3201.

1807

3203.

1805年

3205.

1804

3207.

1802

3210.

1802

3212.

1799

3214.

1797

3218.

1793

3220.

1793

3222.

1792

3224

1793

3226.

1790

3228

1792

3230

1791

3232.

1791

3233

1786

3237.

1786

3239.

1786

3240

1785

3242.

1786

3244

1786

3246.

1785

3248.

1785

3249

1786

3251

1785

3253.

1785

3254.

1785

3256

1785

3258

1784

3261

1784

3262

1783

3264

1784

3266

1783

3267

1784

3269

1782

3270

1781

3271

1780

3273

1782

3275

1782

3276.

1781

3279

1779

3281.

1779

3282.

1778

3283.

1780

3285.

1779

3286

1778

3287.

1778

3289

1779

3291

1779

3291

1778

3294

1778

3295

1778

3297

1777

3298

1776.

3299

1775

3301.

1775

3302.

1772

3303.

1774.

3305.

1775

3307.

1775

3308

1775

3309

1775

3310

1775

3311.

1774.

3313.

1775

3315.

1775

3316.

1775

3318.

1775

3318.

1775

3320.

1775

3321.

1775

3322.

1775

3323.

1775

3325.

1774.

3326.

1775

3328.

1775

3329.

1775

3330.

1775

3331.

1775

3333

1775

3334.

1774.

3335.

1774.

3337.

1774.

3338.

1774.

3339.

1774.

3340.

1774.

3341.

1773.

3342.

1774.

3344.

1774.

3345.

1774.

3346.

1774.

3347.

1775

3348.

1771.

3349.

1763

3350.

1765

3350.

1765

3351.

1767

3354.

1767

3355.

1768

3355.

1767

3357.

1767

3357.

1768

3358.

1768

3359.

1767

3360.

1767

3361

1767

3362.

1768

3364

1768

3365

1768

3366

1768

3367

1767

3368

1763

3368

1764

3369

1764

3371

1764

3371

1765

3372

1765

3374

1764

3375

1763

3376

1764

3377

1764

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的测试是在客户的系统中还是在 TI EVM 板中?

    我可以回顾一下您的电路吗?

    根据您的设置、CC 设置似乎应为2.55A、但根据您的测试、它仅为1.76A、是否正确。

    根据我们的数据表、BAT_SHORT 电压大约为2.9V~3.1V、因此您还可以考虑一下电池电压纹波情况吗? 本例中的5月。

    BTW、电池电压低于2.9V 的情况如何、充电电流是否稳定?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    1. 在客户的 PCB 上进行的测试

    2. 是,CC 设置为2.55A。  电流限制 在 C 型适配器上。 (它遵循 C 型适配器电流限制)

    3. 当电池电压低於2.9V 时,充电电流不稳定。  

    4. 蓄电池电压纹波 波形和下面附的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、PYT、

    MOSFET Q4应为 P 沟道 FET、它当前也向后连接。

    使用一个 P 沟道 MOSFET、漏极应该被连接至 BAT、而源极应该被连接至 SYS。 体二极管的正向导通路径需要从 BAT 连接到 SYS。

    尝试在移除 Q5的情况下执行相同的测试。


    此致、
    Joel H