This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409-Q1:LM3409-Q1是否支持7A 电流

Guru**** 2523320 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167895/lm3409-q1-can-lm3409-q1-support-7a-current

器件型号:LM3409-Q1

您好、专家、

我们的客户有新的请求。 它们希望输出7A 电流。 LM3409-Q1是否可以在外部驱动以实现该目的? 您是否有相关的参考设计? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气、

    不、我认为没有针对此类高电流的参考设计。  

    应该可以输出7A。 但是、您需要高度关注功率器件的功率损耗和热耗散。   

    此致、  

    XG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoguang、

    感谢您的回复! LM3409-Q1是否能够以恒定电流驱动电感负载?  

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以。  

    此致、  

    XG