您好 TI
通过在 RT/CLK 引脚和 GND 引脚之间放置一个电阻器、TPS54561的开关频率可在100kHz 至2500kHz 的宽范围内进行调节。
但是、根据数据表中的应用示例(用于7V 至60V 输入至5V、5A 输出的8.2.1降压转换器)、开关频率不能高于708kHz 和855kHz、这些频率可通过公式12和13计算得出、 因此、本应用示例选择了400kHz 的开关频率。
我的问题是、以 TPS54561器件为例、2500kHz 的最大开关频率只能在特定工作条件下支持、而不是在所有工作条件下支持?