This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037:从 TI.com 删除了 PMP7797参考设计

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168835/lm25037-pmp7797-reference-design-removed-from-ti-com

器件型号:LM25037

大家好、

我在网上看到了 PMP7797参考设计的参考 、该参考设计是一种用于汽车应用的6V-42V 输入12V/5A SEPIC。 我在 TI.com 上不再看到这种情况、因此我假设它已被删除。

此设计不再可用的原因是什么?

我们是否仍然能够获得原理图-了解上面删除的任何原因、以及我们不会支持设计向前发展? 它似乎能够支持交错升压配置、这很有趣、我想看一下。

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    可能是出于您提到的任何原因、还是仅仅是由于 TI 不再推广 PMP7797参考设计中所示的器件?  PMP7797是 TI 收购之前的美国国家半导体日起的旧版设计、因此、可能该设计未从美国国家半导体设计文件/支持部门转换为 TI、但您看到的 PMP7797参考文档已完全转换为 TI? 无论如何,以下是我希望能够提供帮助的辅助文件。

    此致、

    Steve

    e2e.ti.com/.../PMP7797_5F00_REVA.zip