This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS727:LDO 替代产品

Guru**** 2769765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS727, LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772344/tps727-ldo-replacement

器件型号:TPS727
主题中讨论的其他器件: LP5907

大家好、

我正在寻找 ADP121的替代产品-在输出电压大于输入电压的情况下必须是正常的、压降与大约10mA 的3.3V 电源负载电流兼容、在10kHz 时 PSRR 为70dB 或更高-我推荐 TPS727 -但 PSRR 不够好。 静态电流和封装类型不受关注。

我可以选择其他任何器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    我建议您查看 LP5907。 此器件是 PSRR +低噪声+低 IQ 的最佳组合之一。 它还提供3种不同的封装。

    此致、

    Wilson