This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2594:LM2594-5.0

Guru**** 2511045 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133860/lm2594-lm2594-5-0

器件型号:LM2594

尊敬的:

启动期间、输出端出现短路过压、 CCA 1V/3ms 高于5V。 输入电压为24V/+-10%。 过压的原因是什么? 如何解决这一问题? 提前感谢您的建议。 此致、Petr。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    您能否与您分享 SCH 和波形。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、添加了 SCH 和波形。 Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Petr

    从数据表中可以看出、输入和输出电容可能大于您的电容、您是否可以尝试增大输入电容、检查输入电压 Vout SW IL 波形、还  需要您共享 PCB 布局以进行检查。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena。 增大输入电容值没有帮助、但当增大输出电容时、进度可见。 我们为电流2x47uF 增加了一个电容、值为180uF、在启动期间过压现在为0.4V。 这是我们接受的。  如果您发现任何问题、请查看布局。 谢谢 Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    输出纹波或不稳定是由许多因素引起的、例如输入功率级的瞬态过快或过尖峰、我们可以增大输入电容以提高性能。 输出电容器还有助于改善纹波和环路稳定性、在您的应用中、它是固定的 Vout 版本、因此我们无法添加 CFF 或 RFF 以提高增益裕量相位裕度。  布局看起来不错、如果您想再次确认、建议执行环路测试并查看粗体图。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena。 感谢您的解释和布局检查。  因此 、我们将继续增加输出电容器。 为了让我感兴趣、如何执行环路测试、您能向我提供有关如何执行该测试的更多信息吗? Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena。 感谢您的支持、祝您愉快。 Br、Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena

    我必须回到我们的问题。 我在数据表(9.2.1.2)中发现、无法使用大于220uF 的更大输出电容器。 原因是什么? 当我们使用0.330uF 聚合物输出电容器、KEMET T545Y337M10ATE35时、会发生什么情况? 感谢 您的反馈。 Br、Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Cout 电容过大、则电路可能没有足够的带宽并导致环路不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena。 感谢您的解释。  让我总结一下:布局正常、Cin 没有影响、L 我们测试了220u/330u/470u 的尺寸、没有影响、只有 Cout 有影响、但最大值 可使用220uF 的容量、我正在发送图片。 初始过压现在为5V+0.8V。 ESR MIN 也有限制吗? 我们是否有其他选项可在源启动时降低输出过压? Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    请尝试比较 增加之前和之后的 Vout 差异。 如果 您还可以 进行环路测试,检查 相位和增益裕度,并在此处共享结果以确认环路是否稳定,则可以增大 Vout 电容,因为我们已经知道它可以正常工作 。

    Elena  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    我将连接输出容量为2x150uF 的测量值以及100mA 负载的增益和相位测量值。 输出电压现在低于6V 并有一定的裕度。 您能否评估此输出电容器组合是否可使用?

    谢谢你。 Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    Vout 波形看起来不错,可以检查100mA 以下的器件是 CCM 模式 ,我们通常在 CCM 中测试环路稳定性,如果是 DCM,则不会出现环路问题。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena

    感谢您的反馈。 您在100mA 下提到过、但我认为在 CCM 模式下、电流负载将高于100mA。  请 确认。

    Br、Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、

    通常,我们要求相补角为45度,增益裕度为-10dB,检查测试结果,看起来不错。

    我想问的是、这是一个现有项目还是一个新设计、对于哪一个客户而言、LM2594确实是一个旧器件、因此我们愿意推荐具有相同功能和更好性能的新器件。  如果需要、您可以向 elena-gao@ti.com 分享更多信息。 感谢您在 E2E 上发帖。


    Elena