This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:数据表方程式信息

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772253/lm25180-q1-datasheet-equations-information

器件型号:LM25180-Q1

您好!

我的客户对 DS for LM (2) 5180-Q1有一些疑问。

1)公式8: Vref 的值是多少 ?

它可以是 Irset*Rset 吗? 如果是、当 Rset 变化时、Irset 如何变化?

2)公式11:第二个术语是–Iuvlo* RUv1

Iuvlo 是5uA

 3) 3) 可省略 Rtc?

非常感谢、

Antonio

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    Vref 为1.21V (在 EC 表中给出为 VRSET)。

    2.是(与欧共体表格中的 IEN-HYST)。 我将在 EC 表中修复这些问题、以便这些术语与方程式相匹配。

    3.是的,可以省略 Rtc。

    此致、
    Tim