This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:LP2951输出电压保持

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772391/lp2951-lp2951-output-voltage-holdup

器件型号:LP2951

我们使用 LP2951从11V 电压轨创建3.3V 电压轨。  我们有一种情况、在11V 电压轨崩溃后、需要使3.3V 输出电压轨保持100ms。  我们想为 LP2951的输出添加一些额外的电容来保持电压。  该电容是 LP2951输出处4.7uF 钽电容器的补充。  

我的问题是添加额外电容是否是一个安全的选择?  输出电压是否超过 LP2951的输入电压?  LP2951是否具有从 Vout 到 Vin 的内部保护二极管、以防止 Vout 超过 Vin 的时间超过二极管压降?   

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    LP2951的设计未采用任何有意的反向电流保护。  我们将始终在数据表中以及 ti.com/ldo 上的参数搜索 (在搜索中的"特性"下有一个复选框)中列出采用集成反向电流或反向电压保护设计的器件。

    这并不意味着您无法在应用中使用 LP2951。  我们只需要构建强大的反向电流保护。  通常、这将使用 OUT 至 IN 之间的肖特基二极管来实现。  这款肖特基二极管将为反向电流提供可靠的路径;但是、您可能已经考虑过、该反向电流实际上会使输出电容器放电、从而无需在输入轨崩溃后将输出保持在高电平。  

    对于11V 输入、您实际上拥有足够的余量、您可以考虑在输入电容器之前放置二极管。  现在、当您放置一个肖特基二极管来保护 LP2951免受反向电流的影响时、该电流将为输入电容器充电、并提高 LDO IN 引脚的本地电压。

    非常尊重、

    Ryan