This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65510:多个问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168768/tps65510-multiple-questions

器件型号:TPS65510

大家好、

希望你能做好!

下面我对 TPS65510有一些问题 。 如果需要其他详细信息、请告诉我。  

  1. 在第2页的数据表中、为电阻器、电容器和电感器建议了哪些值? /如何选择这些值?
  2. 每个周围组件的用途是什么、包括电阻器、电容器、电感器和二极管?
  3. 图2第2页图表右侧的电路是什么? /如何通过此电路为负载供电? /如何集成负载?
  4. 我可以使用电源代替主电池吗?
  5. 输出是否会根据备用电池电压发生变化(使用备用电源时和使用主电源时)?
  6. 芯片可以提供多大的输出电流?
  7. 一旦主电源停止、输出从主电源切换到备用电池的速度有多快?
  8. 我能否添加分压器、将输出电压从3.3V 降至3V? /您对如何将电压降至3V 有什么建议吗?

谢谢!

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    感谢您的联系。  您选择的器件没有太多的配套支持。 我 在数据表中查看了、没有足够的信息来说明具有元件值的实际电路示例、也没有详细的设计过程来说明如何选择外部元件。  

    您能否告诉我们您的应用、EE 和电源轨(输入电压范围、输出电压、输出电流)? 我们还可以根据您的要求检查其他良好的建议。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚