This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075EVM:太阳能充电器设计咨询

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, TPS61092, BQ24074, BQ24075EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168794/bq24075evm-solar-charger-design-inquiry

器件型号:BQ24075EVM
主题中讨论的其他器件:BQ24075TPS61092BQ24074

大家好、

美好的一天! 这是代表客户发布的。 请参阅下面的全部查询。

我正在尝试使用 BQ24075 EVM 构建太阳能充电器。 我在输入端连接6V/10W 太阳能电池板、在电池端子连接3.7V/1100mAh 锂聚合物电池、在输出端连接5V USB 设备(Amazon Kindle Fire)。

我已经设置 EN1和 EN2、这样输入电流被限制在500mA。 我禁用了计时器。

在这些连接中、我希望大部分能量优先转移到 USB 器件、并且仅剩余能量用于电池充电。 我看到的完全相反。 我看到红色 LED 亮起表示电池正在充电、USB 设备显示电池根本没有充电。 I monitored OUT = 4.5V 且 V_ISET = 0.65V

接下来、我将 CEZ 连接到 VSS 以禁用电池充电。 在本例中、红色 LED 熄灭、USB 设备开始充电-但速度非常慢。

我想知道这是否与太阳能电池板的输出能力有关。 因此、我移除了它并连接了一个额定电压为5V/3A 的墙上适配器。 CEZ = HI 时的观察结果完全相同。 当 CEZ = VSS 时、USB 器件的充电速度稍快。

如果我移除输入源、我会看到 OUT = BAT = 3.5V 并且 USB 器件不充电  

问题可能出在哪里?

我怀疑 每种情况下的输出电压是否太小、无法为 USB 设备充电?

对于我的用例、BQ24074 (VOUT = 4.4V)后跟 TPS61092之类的升压转换器是否是更好的选择?

提前感谢您!  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    仍需要大量信息来缩小客户所看到内容背后的推理。

    [引用 userid="470463" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168794/bq24075evm-solar-charger-design-inquiry ]I 已将 EN1和 EN2设置为输入电流限制为500mA。 我已禁用计时器。
    Unknown 说:
    通过这些连接、我希望大部分能量优先转移到 USB 器件、并且仅剩余能量用于电池充电。 我看到的完全相反。 我看到红色 LED 亮起表示电池正在充电、USB 设备显示电池根本没有充电。 I monitored OUT = 4.5V 且 V_ISET = 0.65V。[/引述]

    此信息很好、但在不知道充电电流的情况下、我无法使用 V_ISET 值来查看3.7V BAT 引脚是否获得预期的电荷。 此外、如果不知道太阳能电池板当时显示的电压和电流、我无法说 OUT = 4.5V 是因为太阳能电池板为4.5V、或者 BQ24075处于会导致其下降的调节环路中(例如、输入电流限制)。  

    [引用 userid="470463" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168794/bq24075evm-solar-charger-design-inquiry "] USB 设备显示它根本不充电

    了解 Amazon Kindle Fire 尝试为自己的电池充电的电流大小是一件很好的事情。 它很可能在器件内有自己的充电 IC、该 IC 具有自己的充电环路、类似于 BQ24075、可能会阻止它充电。 如果制造商建议使用5V 电压、则最好将 BQ24075上的输出电压设置为5V、无论是 VIN = 5V (由于此器件在 VOUT = 5.5V 以下的直通模式下运行)、还是通过升压来确保5V 电压。

    [引用 userid="470463" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168794/bq24075evm-solar-charger-design-inquiry "]接下来,我将 CEZ 连接到 VSS 以禁用电池充电[/quot]

    连接到 VSS 的 BQ24075EVM 上的/CE 应启用电池充电。  

    有用的 EVM 设置:

    - RISET (VIN 关闭时测量)

    - SYSOFF  

    此致、

    Anthony Pham