主题中讨论的其他器件: TPS65981
在文档有限且没有可用配置项目文件(仅十六进制二进制文件)的情况下进行现有设计。
我要关注的主要问题是、该电路板可获得 USB-C 输出5V 电压、但绝不会达到20V 电压。 它会打开电源开关并让该5V 通电
使用相同十六进制文件的同一电路板的较早版本成功协商20V 3A、但没有有关 PD 控制器的更改的文档。 设计上没有明显的区别、所有的填充选项都是相同的。
查看寄存器、它似乎卡在引导模式中。 不会尝试读取闪存-引脚仅保持其电平。 MISO 为高电平、因此根据数据表、它应该尝试闪存读取、但不尝试闪存读取。 实际上、无论闪存是空白的还是已编程的、行为都是相同的。
我确实看到 CC 线上的 PD 流量持续约7秒。 1.8V 和3.3V 电压轨看起来正常。 电路板确实通过了 BGA 的 XRay
如果我尝试在应用程序 GUI 中更改配置、一切都将立即设置回原来的位置。 我也无法读取任何 ADC 通道、因为它始终默认为温度。
下面是使用两个板并排读取的寄存器差异:我可以看到它报告引导模式和 VBUS 低电平。 如果我在控制器之前在 PCB 上测量它、它的电压为5V
附加的是工作板和非工作板的设置/调试转储以及非工作板的原理图。

e2e.ti.com/.../workingpd_5F00_settings_5F00_RevA.zipe2e.ti.com/.../nonworkingpd_5F00_settings_5F00_RevB.zip