This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23880能否使用 OCP 控制实现24V 无源输出电压? (使用 C3PO 控制?)

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772257/tps23880-can-tps23880-do-24vout-passive-with-ocp-control-using-the-c3po-control

器件型号:TPS23880

大家好、

TPS23880能否通过 OCP 控制实现24V 输出电压无源? (使用 C3PO 控制?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonnie、感谢您提出问题。 但是、我们无法在 TI.com 上对尚未升级的项目(C3PO)在公共 E2E 中进行评论。

    我会将您的问题通知我们的 PSE 应用工程师(Penny)、她将与您私下讨论。

    谢谢、