This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:启动问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771706/tps63802-start-up-question

器件型号:TPS63802

您好、先生、

在 DS 中、输入电压范围为1.3V 至5.5V (器件启动时大于1.8V)、似乎无法在1、6V 时启动、但需要再次确认。

TPS63802是否可以在1.6V 电压下星形(由于电池最小值为1.6V)?

(输出为1.8V;10mA)

谢谢~

此致、

Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Driscoll、

    如果输入电压低于典型值1.7V、UVLO 会阻止器件启动。 启动后、器件可在低至1.25V 的典型电压下运行、请参阅数据表第7.5节表中的"欠压锁定阈值"数据。 1.6V 位于边缘、是否无法保证器件将在该电压下启动。

    您使用哪种电池? 如果器件仅导通一次(电池充满且电压>1.8V 时)、则在电池放电时、如果电池始终与电池相连、它将在低至1.2V 的电压下运行。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    此应用程序用于鼠标。 因此、电池电压可能会低至1.6V、需要启动。

    你有什么值得赞扬的吗?

    谢谢~

    此致、

    Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Driscoll、

    抱歉、目前我们没有可保证启动电压为1.6V 的器件

    此致、
    密耳