This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62173:锂聚合物电池在 Vin 引脚上方持续燃烧孔

Guru**** 2379270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770852/tps62173-lipo-batteries-consistently-burning-hole-above-vin-pin

器件型号:TPS62173

我们使用数据表中提供的布局、并验证了从高达20V 输入的台式电源到我们所有的电路板。 但是、在关闭3S (12V)锂聚合物电池时、我们始终会在 Vin 引脚上方的稳压器中燃烧孔。 唯一的负载是 LED 电流为5mA。 是什么使 LiPo 输入不同于电源? 我们应该添加其他缓冲/保护吗? 数据表显示这些稳压器专为锂聚合物电池而设计、但情况似乎并非如此。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    这是否意味着您可以在 GND 层上观察到一个燃烧孔? 我不是很清楚、您是否在连接时测量了您的 Lipo 输入电压并且它低于12V?

    为了更好地帮助您、我需要有关您所面临问题的更多信息。 您在断电时是否观察到电流浪涌? 所有 LED 是否仍然正常运行?

    此致、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    我没有听到您的反馈。
    您是否已收集有关申请的信息?
    您是否有任何后续问题?
    否则、我将假定您能够解决您的问题。 如果没有,只需在下面发布回复即可。

    谢谢、

    Dorian