This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:通过 I2C 关闭并通过数字输入加电

Guru**** 2552770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769796/bq25895-turn-off-by-i2c-and-power-up-with-digital-input

器件型号:BQ25895

大家好、

我有一个 BQ25895连接到微控制器。 我可以通过 I2C 关闭 BQ25895 (关闭 VSYS)并使用按钮的数字输入为 IC (VSYS 中的电压)上电吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Ricardo、

    您是否在存在适配器且也处于仅电池模式时尝试禁用 VSYS 电压?

    如果您处于仅电池模式并且想要禁用 VSYS、则可以将器件置于运输模式以关闭 Q4 BATFET、从而将 VSYS 与 VBAT 隔离。 这有助于降低从 VBAT 到系统输出的泄漏电流。 在此模式下、您可以通过两种方式重新启用 Q4 FET:
    1) 1)应用适配器
    2) 2)使用充电器的 QON 引脚并根据需要使用数字输入驱动该引脚。

    但是、在适配器模式下、您可以将充电器置于 HIZ 中以停止通过 I2C 调节 VSYS 的降压转换器、但不能使用任何外部数字引脚重新启用转换器。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 我将测试;)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经过测试、您的解决方案运行良好。 谢谢!