This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713可以支持电池电量耗尽模式吗?

Guru**** 2539830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771922/bq25713-could-bq25713-support-dead-battery-mode

器件型号:BQ25713

大家好、

BQ25713可以支持电池电量耗尽模式吗? 这意味着系统可以在不插入电池的情况下工作。

提前感谢您的热情支持!

Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、

    是的、这个充电器有一个电源路径 PFET、此 PFET 将 SYS 输出连接至 BAT 输出/输入。 施加适配器后、无论电池电压如何、都会调节系统电压。 如果没有电池、VSYS 电压将设置为 VSYSMIN。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Joel!