This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:SEPIC 拓扑的计算

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771867/tps92692-calculation-of-sepic-topology

器件型号:TPS92692
主题中讨论的其他器件: TPS92691

您好!

请参阅上一个问题、我是否可以问是否有任何有关 TPS92692 SEPIC 拓扑的计算工具?

如果不是、那么之前主题中连接的 TPS92691工具现在是最终版本? 因为我现在没有在 TI.com 中看到它

2.斜坡补偿的内部电流源是什么?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    没有适用于 TPS92692的 SEPIC 计算工具。
    有关功率级计算、请参阅 TPS92691 SEPIC 工具。

    有关斜坡补偿机制的讨论、请参阅第8.3.8节。 我们不会简单地为斜率引脚获取电流源输出:
    "这些器件采用自适应斜坡补偿技术、可修改根据 CSP 引脚 VCSP 处测量的输入电压、VIN 和输出电压生成的人工斜坡斜率、从而极大地简化了通用 LED 驱动器拓扑的设计、例如升压、降压/升压和升压到电池。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Issac、

    我在 TI.com 中找不到 TPS92691 SEPIC 计算工具、只在 E2E 主题中找到。 但 TI 说、1年前尚未在 E2E 主题中完成计算工具、但现在还没有发布。 我想知道为什么它现在还没有发布? 有问题吗? 或者、您能否提供持续版本计算工具、因为 Excel 文件 E2E 主题中的链接在1年前未完成。

    谢谢你。