This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54526:关于最大占空比

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54526, TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772135/tps54526-about-max-duty

器件型号:TPS54526
主题中讨论的其他器件: TPS54531

您好!

您能告诉我 TPS54526的最大占空比吗?
我收到了客户的以下问题。

在网站上搜索产品时、
  TPS54526的占空比被写为95%。
  但是、实际的最大占空比小于该值。
  这是描述中的错误吗?

  


实际占空比计算如下。
   我的意见是否正确?
  最大输出电压=最小输入电压*(1 - Fsw * 330E-9)。  
   

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/508491?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=max%20duty%20tps54425

客户状况为:
VIN=6V 至18V
VOUT=5.5V
Iout=4A

 此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    是的、您答对了、最大占空比受 Toff 限制。

    我检查了产品线、看起来 TPS54531可能与您的应用相匹配、但在极端情况下仍无法完全支持6Vin/5.5V 输出。 但无论如何、您可以先检查它。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang - San、

    感谢您的回答。
    谢谢。

      网络上某些 Dcap2产品的占空比值不正确。
    是否有计划进行修复?



     此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、
    我将与团队进行核实、但不确定何时可以进行核实。
    感谢您的提醒。
    裕昌