This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:ROM 模式故障

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167789/ucd9090-rom-mode-trouble

器件型号:UCD9090

您好、TI 专家!

我的客户电路板上的 UCD9090有问题。

电路板安装完毕后、我连接到 ucd9090、但在总线上看不到它、但在 ROM 模式下出现错误。 (当我单击第一张图片中的"是"时、没有任何更改、找不到任何设备。)

按照说明、我尝试将其从 ROM MOD 中取出、但未成功。 Сhecksum 与 文档不匹配。

已检查电路:

V33D - 3.29V;
V33A - 3.29V;
BPCap - 1.78V;
RESET -上拉。

我正在附上错误的屏幕截图。

我还能做些什么来解决它?

此致、

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请提供故障器件的顶部标记吗?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yihe!

    我正在附上上侧的照片。

    * UCD9090*

    * TI 3AK*

    * DGXY G4*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢你。

    请按照本文档进行恢复。

    e2e.ti.com/.../8228.recover-UCD9090-from-ROM-mode.pdf

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的校验和不 是0x0035BB13。 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您过去是否使用过 JTAG 编程器件? 有多少个委员会有这种行为?

    您是否有当地的 TI 支持代表?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    否、我不使用 JTAG befor。

    这是第一次尝试使用这种波艺术和 ucd9090。

    我有3个板、其中2个具有相同的问题。 我没有运行第三个板。

    我不知道当地的 TI 支持代表。

    此致

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    鉴于故障率如此之高、不应在全新器件上发生故障。

    您能否分享您从何处购买这些器件?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我从一家电子商店购买了它们。

    您能帮助我解决这种情况吗?

    还有其他因素会导致这种情况吗?

    此致

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们可以通过 TI 合法分销渠道购买的器件提供支持。  

    如果您不想在此处共享收据。 我将邀请您、以便您可以与我私下分享。

    此致

    Yihe