This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:lp5523 (1)电荷泵电容器

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771175/lp55231-lp5523-1-charge-pump-capacitors

器件型号:LP55231
主题中讨论的其他器件:LP5523

您好!

 对于 LP5523 (1)、是否可以禁用电荷泵并省略连接到 C1+ C1-、C2+ C2-和 VOUT 的电容器并将 VOUT 连接到 VDD (5V)? 我不需要电荷泵、因为我的器件中存在5V 电压来为 LED 供电。

根据数据表、我了解到逻辑电平由 EN 电压定义。 是这样吗?  我将此驱动程序与3V3 MCU 连接、因此 EN、SCL、SDA 将为3V3逻辑电平。

该驱动器的所有通道是否能够同时提供25.5mA 电流(如果提供足够的冷却功能-我想当 QFN 芯片的焊盘连接到接地层时、应该不会出现冷却问题)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Martin、

    您可以禁用电荷泵并省略连接到 C1+ C1-、C2+ C2-和 VOUT 的电容器。 您无需将 Vdd 连接到 Vout、因为 Vout 直接从 Vdd 内部连接。

    你是对的。

    是的。 该驱动器能够为所有通道同时提供25.5mA 电流。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记了-我应该将 C1+ C1- C2+ C2-保持悬空或将其连接到 GND 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Martin、

    浮动正常。

    Kenneth