This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 应该使用 UCC27211DDA 的散热焊盘

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A, UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168152/should-i-use-thermal-pad-of-the-ucc27211dda

主题中讨论的其他器件:UCC27211AUCC27211

你(们)好  

我已经设计了一个使用 UCC27211D (无散热焊盘芯片的封装)的直流/直流降压转换器、它的工作效果非常好。 现在的问题是  UCC27211D 缺货、我发现 UCC27211DDA 具有相同的引脚排列、但具有散热焊盘芯片。 我想知道我是否可以在  同一 PCB 中使用 UCC27211DDA 而不连接散热焊盘芯片、或者我不得不制作一个适合 UCC27211DDA 的新 PCB

谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    对于寻找替代产品的 UCC27211 D、我首先推荐采用 D 封装的 UCC27211A。 A 版本在功能噪声抗扰度方面进行了一些改进、但其规格与 UCC27211相同。

    对于 UCC27211 DDA 封装、数据表提到电源焊盘未直接连接到 IC 引脚。 在这种情况下、我建议使用 PCB 迹线将电源板接地。  

    正如我提到过的、我首先要看看 UCC27211A 是否可用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Richard

    感谢您的响应、但 UCC27211A 也缺货。 因此我无法使用它。   

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、考虑到 UCC27211A。  

    此致、