This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:调光问题

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770137/tlc59108-dimming-issue

器件型号:TLC59108

你(们)好

客户遇到问题。

客户使用 TLC 59108的 GRPPWM 寄存器同时控制 OUT 0至 OUT 7。
GRPPWM 的占空比由主机控制到 TLC59108、间隔为5ms。
但是、占空比不会在固定的时序中得到反映、从而导致 LED 停止、从而导致 LED 闪烁。
您对此原因有什么看法吗?

e2e.ti.com/.../TLC59108.pdf

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、T Kishi、

    它们一起控制多少个 TLC59108?

    PWM0-PWM7的值是多少?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Kenn

    感谢你的答复。
    此客户与您在本文中询问的客户有关系。
    e2e.ti.com/.../760411

    使用了两个 TLC59108。
    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、T Kishi、

    由于我通过电子邮件回复了您、我将关闭此操作。

    谢谢。
    Kenneth