This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2775-Q1:允许的工作环境温度

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2775-Q1, LM2775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771255/lm2775-q1-allowable-operating-ambient-temperature

器件型号:LM2775-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2775

您好、香榭丽舍

 我的客户有兴趣使用 LM2577-Q1通过3.3V 电压轨为 TCAN1042器件提供5V 电压。

系统要求 Ta=105C、当总线故障时、TCAN1042的最大功耗为180mA。

 虽然在第6.3条"建议运行条件"中,Ta 指定为最大85C,但如果满足 Tj <125C,是否可以在 Ta=105C 条件下使用 LM2577-Q1?

此致、

Noboo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noboo 您好、

    LM2775-Q1采用热关断机制、可防止器件因过热而受损。 当结温上升至150C (典型值)时、此部件切换至关断模式。 当器件的结温降至130C (典型值)时、该器件会释放热关断功能。
    很难计算温升、因为它与 PCB 布局、铜重量以及该器件附近是否有其他热器件有关。

    我使用 WEBENCH 来仿真热上升、如果使用1oz EVM 作为模型、则结果是 IC 裸片温度为139C。 如果使用2oz EVM、IC 裸片温度可能会降至132C、这会更安全。 如果器件能够正常工作且不会触发热关断、则让器件在如此高的温度条件下连续工作将影响 IC 寿命、因此不建议这样做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、
    感谢您的回复。

    为了提高 LM2775-Q1的效率、是否可以在3.3V 电源轨和 LM2775的输入电压之间合理地放置肖特基二极管(Vf 约为0.5V)?
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noboo 您好、

    放置肖特基二极管的原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、
    根据 LM2775-Q1数据表中的图11和公式(5)、如果 Vin clsoe 更改为2.7V、则效率会提高、预计 LM2775-Q1的功率耗散会更低、结温会升高。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noboo 您好、

    图11是负载电流为100mA 时的效率曲线。 实际上、如果您查看第1页"说明"、它会显示
    LM2775-Q1可在3.1V 至5.5V 输入范围内提供高达200mA 的输出电流、并可在输入电压低至2.7V 时提供高达125mA 的输出电流。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    谢谢、我没说这一点。

    我可以通过电子邮件转到离线进行进一步讨论吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noboo 您好、

    我将关闭此主题并继续通过电子邮件讨论 TI。 谢谢。