This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:关于输入纹波

Guru**** 2512865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221, TPS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772080/tps25221-about-input-ripple

器件型号:TPS25221
主题中讨论的其他器件: TPS2552

你好

我对 TPS25221有疑问。

当 TPS 2552提出以下问题时、介绍了 TPS 25211。
TPS25221有一个内部滤波器、可滤除 TPS2552的输入纹波、
输入纹波的规格是什么?

e2e.ti.com/.../2854455

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Issii-San、您好!

    例如、如果您使用直流/直流转换器来提供5V 电源、如果直流/直流转换器频率= 400kHz、则输出电压可能具有400kHz、<30mV 的纹波、具体取决于您的输出电容/电感器。

    如果直流/直流环路不稳定或由于其他原因、则输出电压纹波可能更高。

    TPS2552对纹波很敏感、而 TPS25221对内部设计进行了优化、但没有这种现象。

    此致、
    菲飞