This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A:当 TPS61230A 在输入端使用4.7V 输出和5V 输出时会发生什么情况

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771980/tps61230a-what-happen-when-use-4-7v-at-input-for-5v-output-by-tps61230a

器件型号:TPS61230A

大家好、

如标题所述、客户希望知道、对于5V 输出、4.7V 输入存在任何问题。

谢谢

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiquille、

    此器件设计用于在2.5V 至4.5V 的电源电压范围内运行。 我们不建议客户超过此规格。
    负载电流和 VIN 范围是多少? 也许我可以为客户找到另一个器件。