This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65560:可调节输出电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770633/tps65560-adjustable-output-voltage

器件型号:TPS65560

我使用 TPS65560为氙气灯的电容器充电。

是否可以调整所需的输出电压? 连接到 VBAT 引脚上的电位器。 输出电压范围为200-1000V。

任何意见或帮助都将非常有帮助、提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oriol、

    我们已指派合适的工程师来查看此信息、并将很快回复您。

    由于中国新年假期、回复可能会延迟。

    感谢您的理解。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oriol、
    我不认为它可以支持不同的输出电压、内部开关只能接受50V 的电压额定值。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回答。

    您是指哪种内部开关?

    数据表显示在初级侧感应输出电压、是否有方法在初级侧调整此感应以获得更高的输出电压?

    此致、

    奥里奥尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oriol、
    内部意味着内部电阻、额定电压不是很高(仅50V)。 对于您的应用、输出电压非常高、我认为它无法支持该电压电平。
    此致
    肖恩