This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A10:全局 UVLO 是否启用有源轨放电电路

Guru**** 2511355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769649/tps7a10-does-global-uvlo-enable-active-rail-discharge-ckt

器件型号:TPS7A10

您好、支持团队

您能否确认全局 UVLO 将激活"p"版本中的有源放电电路?

客户希望在电压开始下降时跳闸。

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    有源放电下拉 MOSFET 由器件 Vbias 电源轨供电、因此当 EN 引脚连接到 GND 时、它取决于 Vbias (UVLO)而非 Vin (UVLO)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haidar

    不是我所期望的、只是想确保我理解。 在我的客户系统中、我们的1.1V LDO 由1.2V 降压转换器供电、偏置电压为3.3V。 电池为降压转换器、1.8V 和3.3V 降压/升压转换器供电。 因此 、如果电源发生故障、3.3V 电压将跳闸、一切都很好、我认为。

    我的另一个想法是、如果1.2V 超出稳压范围并导致1.1V 下降、这是否会导致稳压器关闭?

    如何使用自定义电压轨设置输入 UVLO? 对于1.1V LDO、限制是675mv、还是我们为电源电压添加 Δ 值? 示例、假设我们有一个2.8V LDO、则不希望 UVLO 为625mv。

    偏置也是如此、还是也是固定的? 相信我们需要1.4V +输出电压(我的情况为1.1vin)、因此最小值为2.5V。 但是、如果由3.3V 电源供电、 那么在稳压器看到 UVLO 使其跳闸之前、会有很大的下降? 如果是和数据表中的绝对值、则稳压器将超出稳压范围!

    谢谢

    Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    我的理解是、电池提供降压和降压/升压、分别为 LDO Vin 和 Vbias 电源轨供电。 现在、如果 Vin 或 Vbias 电源轨达到数据表中指定的相应 UVLO 值、则器件将关闭、因为 Vin (UVLO)和 Vbias (UVLO)已进行门控。 无论 LDO 输出如何、Vin 和 Vbias 的 UVLO 值都是固定的。

    现在、如果 Vin 轨降至1.1V 以下但大于 Vin (UVLO)、LDO 将超出稳压范围、Vout 将跟踪 Vin、直到 Vin 达到 UVLO 且器件关闭。 类似地,对于 Vbias 电源轨,如果它降至2.15V (Vout+1.05V)以下(在您的客户案例中为1.1V + 1.05V (最大 Vbias 压降)= 2.15V),则器件将超出稳压范围,直到 Vbias 达到 UVLO 并且器件关闭。

    希望我已经回答了您的问题。 请随时发布您可能仍有的任何后续跟进或其他问题。

    BR、
    Haidar