This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:如何让 Fusion Digital Power 设计人员知道我有一个外部仪器放大器来感测电源模块的输出电流

Guru**** 2505795 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, PTD08A020W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771242/ucd9248-how-to-let-the-fusion-digital-power-designer-know-i-have-a-external-instrument-amplifer-to-sense-output-current-of-the-power-module

器件型号:UCD9248
主题中讨论的其他器件: PTD08A020W

我使用 ucd9248来控制多个电源模块。 原理图如下所示。 电流感应由独立仪表放大器实现、该放大器测量极小电阻、

我们可以从 Fusion Digital Power Designer 捕获的下图中看到。 它不知道我使用独立的仪表放大器。 如何让它知道我的原理图并让我选择放大器的增益参数?

  

它是在这里设置的吗? Iout Cal 增益的曲折变化是什么? 为何使用欧姆作为单位?  

我的固件项目也会上传。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD9248电流感测信号旨在来自电源模块上的 IOUT 信号、如原理图中所示的 PTD08A020W 模块上的引脚6。  
    可以调整电流感应放大器的增益。 欧姆是单位、因为电流感应信号是电压:特定电压表示特定电流。 电压/电流=欧姆。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 Xilinx kc705开发板使用相同的策略(具有独立放大器)。 我遵循其战略。 根据您的知识、这是否是一种糟糕的设计?为什么。
    如果我仍然采用 Xilinx 策略、我是否应该使用 Calibration (校准)组框中的实际增益值来填充 Iout Cal (输出校准)增益?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题的第三个图中。 用户可以根据硬件设计在功率级编辑页面将电容器添加到输出轨。 此设置是否仅用于仿真。设置与实际之间的不匹配是否会降低性能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下理解是否正确? 我的帖子第三个图中的电压反馈参数 RD1、RD2和 CP 必须与实际硬件匹配、否则 UCD9248会误解电压反馈并导致输出电压不正确。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、
    对于 Iout 信号使用外部源没有什么"缺点"、它只是在设计中增加了额外的一步、因为您将设计自己的电流放大器、而不是内置到模块中的放大器。 您可以按照下面链接的用户指南第32页中的说明、计算 IOUT CAL 增益和偏移的适当值:
    www.ti.com/.../sluu490.pdf

    您希望外部电路(如输出电容器、RD1、RD2和 CP)尽可能与您的实际硬件匹配。 Fusion GUI 使用这些值来计算设计的补偿值。 它不仅仅用于仿真。 请参阅上面的用户指南第17页。

    祝你一切顺利、
    Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。