This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IC 选择

Guru**** 2797545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ25895, BQ25606, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771779/ic-selection

主题中讨论的其他器件:bq24072BQ25895BQ25606BQ25601

你好。

我需要选择具有温度控制功能的锂离子(单节)充电器、以便在温度超出锂离子充电范围时提供系统电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anatoly、

    我可以提供帮助! 电池的容量(或所需的最大充电电流)和输入功率电压范围是多少? 您是否希望在标准温度(0-45C)范围或 JEITA (0-60C)范围内充电、这会将充电曲线修改为低于10C 和高于45C 的温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回复。
    容量为3000mAh、但我不需要较高的最大电流、低于1A 将是很好的。 我需要标准温度范围。 输入电压为12-28、如果需要、我可以使用一些外部降压。
    最重要的是、我需要系统电源、即使电池放电或不存在、温度也低于0°C 或高于45°C。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安纳托利

    我建议使用外部降压转换器。 如果降压转换器处于5-6V 范围内、则可以使用基于线性稳压器的充电器、如 bq24072或其系列产品之一。 请参阅 www.ti.com/.../bq24072.pdf 数据表中的系列产品成员。

    不同的版本始终根据输入电压提供不同的系统电压。

    如果您希望提高效率并实现 I2C 通信、可以使用基于 BQ25895开关的稳压器。 这是少数几款基于开关的充电器之一、它们均提供系统电源轨(I2C 设置的至少3.0V-3.7V、然后跟随电池高达4.2V)、但仅在0 C 至45 C 的温度范围内为电池充电。

    我们的大多数开关充电器使用 JEITA 温度范围进行充电。 请记住、无论温度如何、均可提供系统电源轨。 只有充电受到限制。 JEITA 充电对您来说是可以的、因此我建议使用独立的 BQ25606或其 I2C 同级 BQ25601。

    此致、
    Jeff