请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM3279您好!
我正在使用 LM3279 EVM、并观察到 SDATA 线路上的信号衰减至1.15V、而生成的电压为1.8V。 因此、当我们监控电流消耗时、SCLK 线路中的电流为0mA (假设电流可能为 uA)、SDATA 线路中的电流为50mA。 不确定 SDATA 引脚是否损坏或是否可以从这种行为中恢复。
有关此行为的任何输入/注释都将有所帮助。
谢谢、
Mano Prabha