This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512HV:为什么输出电容器未连接到 GND?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772025/tps92512hv-why-is-the-output-capacitor-not-connected-to-gnd

器件型号:TPS92512HV

为什么输出电容器与 LED 并联、而不是连接在 Vout 和 GND 之间?  我的直觉告诉我、输出电容器随后将滤除所有开关噪声、使其远离 LED、但通过 Rsense 返回。  这对于我研究过的所有降压稳压器理论都是反直觉的。  因此、我在 Rsense 上有很多噪声、并且在 PDIM 导通期间不测量干净的300mV 电压。  在 PDIM 导通期间、我的 COMP 引脚测量1V 电压、顶部噪声为120mVpp、而数据表显示我应该测量700mV。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    这是电流调节器、而不是电压调节器。 当它首次启动时、电流将流向电容器、如果它接地、则反馈不知道电流正在流动、这可能会导致不稳定和过冲。 如果电容器位于 LED 两端、则将通过反馈感测电容器充电电流。 进入反馈的纹波通过补偿电容器取平均值。

    此致、