This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22EVM-784:如何在使用 DCAP 模式时配置 EVM?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771913/tps549d22evm-784-how-to-configure-the-evm-when-use-dcap-mode

器件型号:TPS549D22EVM-784
主题中讨论的其他器件:TPS549D22

大家好、

如果我的客户希望使用 TPS549D22的 DCAP 模式。 如何配置 EVM? 我们是否可以通过下图实现。 焊接 RCC 注入电路、然后移除 R11、焊接 R14、将 R7更改为50 Ω、并注入 TP6和 TP7。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    对于 DCAP 操作、首先将 R24更改为所需的 DCAP 模式对应的电阻值。R5、C31和 C36是您需要为纹波注入组装的元件。 我将需要返回到您的波特图测量结果。 我认为您无法在 DCAP 模式下轻松测量它。 您可能需要在其中添加一根蓝色导线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    此 EVM 未专门针对 DCAP 操作和环路响应测量进行设置。 VOSNS 引脚通常通过0欧姆电阻器 R7连接到 Vout。 R7还将纹波注入电路的 C31侧连接到 Vout。 要测量环路、必须将交流信号注入 VOSNS 和 RSP 路径中、因此使用安装在 R14上的0欧姆电阻器将 VOSNS 连接到 R11的底部。 在 R11上使用首选的 FRA 交流注入电阻器(10或50欧姆)。 现在您将看到 R11被 R4 + R7 + R14的0欧姆串联电阻有效地短路、因此必须移除 R7。 现在、纹波注入电路包含与 C31串联的 R14 + R11。 R14为0欧姆、但 R11的电阻会影响纹波注入电路的波形、使其比三角波更大。 我建议您在此配置中做出环路响应、然后替换 R7 = 0欧姆、R14 = DNP 和 R11 = 0欧姆、以进行剩余的评估。 如果您有任何问题、请告诉我。