This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:bq76940用作单芯片时无法防止的主要安全相关故障

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ77905, BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771712/bq76940-major-safety-relevant-faults-that-can-not-be-prevented-with-bq76940-when-used-as-single-chip

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ77905BQ7718

这来自之前的线程- bq76940 本身的设计不具有可确保其作为单芯片系统安全稳健性的完全内部冗余、因此客户系统通常需要其他方法(例如次级保护器)来确保安全运行。

使用二级保护器还能实现什么? bq76940本身无法避免的主要安全相关故障有哪些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swathi、

    您通常会考虑系统中的任何组件在运行期间可能会发生故障的可能性、其中包括 bq76940。 例如、您可能正在使用器件的集成保护功能、因为您的系统需要这些功能。 您在 bq76940中包含一个 CHG FET 并启用 OV 保护、以便在电池电压超过允许的阈值时禁用 FET。 如果 CHG FET 出现短路故障、如何阻止电池充电? 或者、如果 bq76940内部电路发生故障、以至于其 CHG 引脚的控制无法使该引脚无效、则 CHG FET 将无限期保持导通状态。

    同样、如果 DSG FET 短路、则无法阻止过度放电或短路、这可能导致电池过热和热失控。 或者类似地、如果 bq76940内部电路发生故障、以至于其 DSG 引脚的控制无法使该引脚无效、则 DSG FET 将无限期保持导通状态。

    所需的其他功能实际上取决于您的系统的配置方式、系统中的其他功能可能提供额外的保护、如果某个组件发生故障、仍可确保安全性。 如果您的电池组是嵌入式电池组、而不是设计为由用户移除、那么您可能会在充电器输入电压之间具有额外的电路、即使 CHG FET 短路或无限期导通、这些电路也可以提供进一步的保护。 或者、如果您包含二级 OVP 保护器(例如 bq7718)、它可以检测到电池过充导致的过压情况、并熔断保险丝、即使 CHG FET 无法停止充电也是如此。 如果您还需要针对过度或短路放电电流或过热情况提供冗余保护、则可以考虑加入 bq77905、该器件可控制一组单独的串联保护 FET。

    谢谢、

    Terry