您好!
有关设置的一些快速详细信息:
- IN1:12.2V
- IN2:12.5V
- 跳线的安装方式如下所示。
我有两个屏幕截图要分享。
- 屏幕截图1显示了 IN2关断后器件将输出源从 IN2切换到 IN1。 IN2上游有数百个 UF、因此电压衰减缓慢。 这种情况下的负载约为9A、由多个降压转换器组成。 这张屏幕截图看起来很好。
- 屏幕截图2显示 了器件在 IN2关断后将输出源从 IN2切换到 IN1、并且在状态引脚快速切换时 Vout 大幅下降。 这种情况下的负载约为1.4A、包含与大致相同的降压转换器、但也包括通过功率电阻器的0.5A 电流、以模拟此测试中不存在的其他电路。
我认为问题的原因是 IN2上的电压缓慢衰减(可能是这样)。 但很明显、它所需的一切是将负载从1.4A 降低到9A 以实现稳定的切换。
我的假设是、当 IN1连接到负载时、从0A 到1.4A 的跳变足以将 IN1拉至 IN2以下、因为放电需要很长时间。 (注意:还有一个连接到 IN1和 IN2的大 LC 滤波器、这可能 会加剧此问题。 请参阅附件)
感谢您提供有关解决此问题的任何建议。
通道1 (黄色) 为输出电压
通道2 (浅蓝色)是具有3.3V 上拉电阻的 ST (来自外部电源)。
通道3 (品红色)为 IN2 (12.48V)
通道4 (深蓝色)为 IN1 (12.2V)