This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:稳压器输出

Guru**** 2391855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770693/bq25120a-regulator-output

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件: BQ25121A

你(们)好。

我计划将 BQ25120A 用于可穿戴电池供电应用、并有几个问题。

两个稳压器的默认输出是什么? 我知道降压转换器是1.8V、但启动时能否从 LS/LDO 引脚为我的微控制器供电?

LS/LDO 启动默认电压是多少?

2.如果可以、是否最好在较低电压下运行系统? 例如、我是否应该以1.8V 的电压运行我的所有器件(假设它们能够这样运行)? 这样可以节省功耗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    当然。 BQ25120A 非常适合可穿戴电池应用。  

    BQ25120A 的默认值为1.8V VSYS。 还有2.5 Vsys 和1.2 Vsys、以更适合您的应用。

    LS/LDO 默认为负载开关。 根据 LSCTRL 或 I2C 的布线方式、您可以调节 LDO 选项、也可以将其作为负载开关使用。  

    对于 LDO、是的、使用最低电压是最佳选择。 如果您希望 LDO 上的电压为1.2V、我建议您将 VINLS 连接到 VSYS、而不是 PMID。 具体取决于您尝试在 LDO 上获得的电压。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉。 您能否说明 LS/LDO 引脚的选项。 能否在 LSLDO 引脚的启动时运行 MCU。 如何配置?

    此外、我还问、通常情况下、以较低的电压运行系统是否更好、而不仅仅是 LDO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    您的 MCU 启动所需的电压是多少? 它取决于不同电压下的系统 Iq。 最好将 MCU 运行到 VSYS (DC-DC)、因为 I2C 上通信的电源轨也可以被拉至相同的电压。

    此致、
    Gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最初计划在 LS/LDO 引脚的3V3处运行 MCU。 我开始认为这在启动时无法完成

    我的所有其他外设都将从1V8运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    是的。 这很难实现、因为您需要在将 LDO 关闭至3V3之前对其进行初始化。 您的 MCU 可以接受2.5V 电压吗? 我有 BQ25121A、在启动直流/直流转换器时可在2.5V 电压下运行。

    其余外设可以连接到直流/直流(如果它们能够承受这种情况)、也可以连接到 LS/LDO。 启动时、MCU 可以初始化 LDO 以从1.8V 开始为外设供电。

    此致、
    Gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、没关系。 我可以从3V3运行 MCU、然后从 LS/LDO 运行一些外设
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来不错。 如果您有任何疑问、请告知我们。